This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带等距剪裁销的高速运算(&quot);等距剪裁销(&quot);

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574513/high-speed-opeamp-with-offset-trim-pins

主题中讨论的其他部件:OPA277

您好,

您是否有任何具有“偏移微调引脚”(如OPA277/177)的高速运算放大器(BW:5MHz - 150MHz)?

很遗憾,我在TI网站上没有找到任何设备。

如果您有任何信息,请告诉我。

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi:

    我不认为我们在5MHz到150MHz BW系列中有具有偏移微调引脚(如OPA277)的运算放大器。

    但是,可以轻松地从外部调整运算放大器偏移,而无需额外的有源设备。 下面是一个示例。 有关使用外部电路的更多偏移空值/调整,您可以参阅文档中的第11,12和13节:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit San,

    非常感谢您的回答和信息!

    让我研究一下这份文件。

    此致,