This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393D和LMV393有问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573927/lm393-problem-with-lm393d-and-lmv393

部件号:LM393
在“线程: LMV393”中讨论的其它部件

大家好,

我在设计中使用LM393D作为窗口探测器。 当电压介于1和2.8V之间时,我的输出为3.3V,当输入电压超出这些值时,我得到0V。 输出连接至我的微控制器。

有时,在启动时,输出电压为0V,而我的输入电压在限值之间。 我只等了几分钟,我重置了警报,输出电压是正确的。 我一直在寻找有关此问题的解释,我在TI网站上看到,对于3V3电源,LMV393更好。 所以我用LMV393更换了LM393。 但是,在一些卡上,这张卡工作正常,而在其他一些卡上,我得到了错误的输出电压。

如果您有任何建议可以帮助我理解这个问题。

请在下面找到我的设计。

此致,

Fabrice P é den

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我刚刚忘记了一个输入点。 在发声器+和发声器-端子之间,连接了内衬电阻器的2k2端。 也就是说,有一个桥分压器,带有电阻22k和2k2,因此放大器输入电压为2.1V。

    此致,

    Fabrice P é den
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrice,

    问题在于输入共模范围。

    两个器件上的上比较器可以超过有效范围。

    在这两种设备上,一个鲜为人知的事实是,“输入共模”=两个输入中较小的一个。 这不是平均水平。

    LM393数据表部分8.2。2.1 注释4表示当 两个输入都超过共模范围时,输出变为高电平。

    在这种情况下,LMV393数据表不声明输出状态。 但是,8.2 原理图部分给出了输出可能较低或较高的事实。  

    您可以降低输入电压或提高电源电压以解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您提供这些信息。

    对于LM393,共模范围是从0到VCC-VCC- 1.5 (在我的情况下,这意味着1.8V)。 因此,在我的IC6A案例中,IN+是2.8V,IN-是2.1V,所以两个输入都高于共模范围,因此输出会变低(不像您说的那样高)。 "当IN-和IN+都高于共模时,输出为低电平,并且输出晶体管正在漏电流")。因此,我理解我的解决方案工作不正常的原因。

    解决该问题的唯一办法是您的建议,是否没有可接受这些电压的放大器参考?

    此致,

    Fabrice P é den
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrice,

    这里有两个。

    TLV3202 -具有推挽输出的双路40ns微功耗轨至轨输入比较器

    TLV1702 -双路2.2 V至36V微功耗比较器

    更多信息;

    http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/comparators/comparators-products.page#p480=2;2&p78=In

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    感谢您的快速回复,但我选择修改一些电阻器以降低电压值。 它似乎运作良好。

    再次感谢你。

    此致,

    Fabrice P é den