在“线程: LMV393”中讨论的其它部件
大家好,
我在设计中使用LM393D作为窗口探测器。 当电压介于1和2.8V之间时,我的输出为3.3V,当输入电压超出这些值时,我得到0V。 输出连接至我的微控制器。
有时,在启动时,输出电压为0V,而我的输入电压在限值之间。 我只等了几分钟,我重置了警报,输出电压是正确的。 我一直在寻找有关此问题的解释,我在TI网站上看到,对于3V3电源,LMV393更好。 所以我用LMV393更换了LM393。 但是,在一些卡上,这张卡工作正常,而在其他一些卡上,我得到了错误的输出电压。
如果您有任何建议可以帮助我理解这个问题。
请在下面找到我的设计。
此致,
Fabrice P é den