请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP8480 主题中讨论的其他部件: INA240
大家好,
我正在使用可调开关电源(0-60VDC,最大7A)。 它有一个显示电压/电流的显示屏。 电流所需的显示分辨率为1mA (即用户想要查看,例如1.234A),因此我需要使用精确的电流感应放大器。 我决定使用LMP8480进行高侧电流感应。
数据表中的应用电路指示RSP (感应电压正输入)上的电压至少应为 4.0VDC。 在我的应用中,此电压将低至0.1VDC。 这是否意味着我不能使用LMP8480? 您可以提出什么建议?