This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:如果VIH/VIL电压水平高于Inn,会发生什么情况?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573894/lmp7300-what-will-happen-if-vih-vil-voltage-level-is-above-inn

部件号:LMP7300

您好,

在数据表中,我们看到了与Vref连接的Inn和与电压低于Vref连接的HYSTP和HYSTN,以设置VIH和VIL。 如果HYSTP或HYSTN与高于Inn的电压相连,会发生什么情况?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yee:

    在某些组合下,它可能会振荡。

    设定高于参考电压的电压会在滞后回路图中使跳闸点相互"超越":

    所以不要来这里! 输入设计为小于参考电压。

    此致,