This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输入偏置电流,输入时具有AMC1200输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572695/ina333-input-bias-current-with-amc1200-output-at-input

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件:Tida-0.044万AMC1200

我正在设计一个与参考设计TIDA-0.044万 -泄漏电流测量类似的电路,用于确定绝缘电阻。 我正在使用INA333和AMC1200的组合来检测绝缘电阻并获得250mVpp差分信号,输出CM电压为~2.55V (VDD2 @ 5V)。 我需要将差分信号转换为单端信号,然后通过具有FS 2.048V的单端ADC进行传输。

我当时在考虑使用INA333来完成这项工作。 手册提到输入偏置电流有某种返回路径,因此CM电压不会随时间浮动和变化。 根据我在TINA SPICE中的模拟,电压看起来不错,但是当我在INA333输入处向GND添加任何电阻时,它需要很长时间才能完成,我不认为它会收敛。

对于输入偏置电流的此类设置应执行什么操作,有什么建议,或者是否有更好的方法来实现与单级的差动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很抱歉,您可以分享您的TINA原理图吗? AMC1200具有固定增益8,因此+/-250mV输入将在+/-2V时输出。 如果需要将其发送到0-2.048V单端ADC,则需要通过~Ω 50 % 来衰减信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GFM.TSC

    附加的是SPICE电路。 INA333的输出为0-2V,因为输入为250mVpp。 VINN基本上是静态的,带有直流偏移,而VINP在0-250mV之间摆动。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您可能在INA333上遇到了公共模式问题。  这里有一个方便的计算器工具,您可能会发现它很有用:

    当VCM为~100mV时,INA的输出卡在2.5V:

    如果VCM升至~230mV,您可以使输出在2.5V范围内摆动至AMC1200 VINP的输入端:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望INA333的输出从0-2V转换,而不是大约2.5V。 根据SPICE,由于共模,它不会显示任何饱和。 AMC1200输出到INA333时的输入共模为2.55V,摆幅为250mVpp。 根据V+= 5V和Vref = 0V的数据表(图21),输出应能够无问题地摆动0-2V。

    回到我最初的问题,对于AMC1200和INA333的设置,返回路径应该是什么? 当我尝试在INA333输入时将高阻抗平衡电阻器置于模型中的GND时,模拟需要很长时间,甚至不能完成。 我不希望平衡电阻器影响AMC1200输出之间的电压摆动,因为我想最大化可用范围。