主题中讨论的其他部件:Tida-0.044万, AMC1200,
我正在设计一个与参考设计TIDA-0.044万 -泄漏电流测量类似的电路,用于确定绝缘电阻。 我正在使用INA333和AMC1200的组合来检测绝缘电阻并获得250mVpp差分信号,输出CM电压为~2.55V (VDD2 @ 5V)。 我需要将差分信号转换为单端信号,然后通过具有FS 2.048V的单端ADC进行传输。
我当时在考虑使用INA333来完成这项工作。 手册提到输入偏置电流有某种返回路径,因此CM电压不会随时间浮动和变化。 根据我在TINA SPICE中的模拟,电压看起来不错,但是当我在INA333输入处向GND添加任何电阻时,它需要很长时间才能完成,我不认为它会收敛。
对于输入偏置电流的此类设置应执行什么操作,有什么建议,或者是否有更好的方法来实现与单级的差动?