This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:恒定RMS电流源,具有可选(10-200) mA RMS和频率1000Hz-6000Hz</s>6000

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572329/opa544-constant-rms-current-source-with-selectable-10-200-ma-rms-and-frequency-1000hz-6000hz

部件号:OPA544

我需要一个量程(10-200 mA RMS)的恒定电流源(正弦)。 频率范围也可从1K到6K选择,频率分辨率为1Hz。 电流源应以至少1 mA的分辨率进行控制。 负载为无功负载,还需要驱动长电缆(矿物绝缘,因此盖/长度更高)。 系统请求仅提供有关2500Hz时探针阻抗为91欧姆的信息。 由于制造工艺控制不当,探头容易受到其L,C,R值的广泛变化。

在初始模拟中,我选择了一个AGC电路,以获得更好的可控性。 频率由DDS芯片控制,并建模为V3。 V4用于通过当前建模为R13的负载控制电流水平。 反馈回路通过PI控制器U7和U14稳定。 RMS至DC转换器U13用于测量反馈。 我无法在输入频率< 2K时稳定环路。 在较高频率下进行一些额外的调谐时,它工作正常。 我的基本问题是:

(a)如何补偿无功负载?

B)任何替代设计。 我已经使用过经过修改的Howland电流泵,但对其在应用中的用途并不完全信服?

c)我能对该电路做什么特别的改进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anindya:

    您的电路图没有通过。 请重新发送。

    (a)如何补偿无功负载?

    我们 需要了解探头电阻和无反应特性的极限。 电缆类型是什么?其电气特性是什么?

    B)任何替代设计。 我已经使用过经过修改的Howland电流泵,但对其在应用中的用途并不完全信服

    改进后的Howland Pump是一种用于特定直流电流电平的有用电流, 也 可以将其设置为具有特定峰值或RMS电流电平的交流电流源。  要使其可调整,需要将电阻 值一起移动,这可能不是实用的。  稳定通常在负载的极限范围内有效。  

    c)我能对该电路做什么特别的改进吗?

    我们必须查看您的电路。

    此致,Thomas

    PA -线性应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DDS_5F00_AMP_5F00_new-loop.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更新LTSPICE的pdf版本。