请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC1100 您好,
在我的应用中,我需要使用隔离电源测量负载双向电流。 负载为直流,最大60V直流/200A (最大±250mV)。
我想在 高侧测量配置中使用AMC1100全差动隔离放大器(带有浮动5V电源VCC1),并且想在分流器打开时保护AMC1100。
是否可以在没有 测量精度问题的情况下使用电路?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.