This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:在分流器打开时保护AMC1100

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572926/amc1100-protect-the-amc1100-when-the-shunt-is-open

部件号:AMC1100

您好,

在我的应用中,我需要使用隔离电源测量负载双向电流。 负载为直流,最大60V直流/200A (最大±250mV)。

我想在 高侧测量配置中使用AMC1100全差动隔离放大器(带有浮动5V电源VCC1),并且想在分流器打开时保护AMC1100。

是否可以在没有 测量精度问题的情况下使用电路?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Botinni!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您能告诉我更多关于DC2 +和DC2-将连接到什么以及为什么您对分流器打开有声像? 通过快速查看您的原理图,LM设备将为VinN终端添加一些VCM,但我无法判断VinP终端对SGNDB有何作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分流器连接到DC2 +和DC2标签。 它不安装在印刷电路板上,也不靠近电子设备。 Lm是负极测量(反向电流)所必需的。 如果我拆下Lm,最小反向电流为160mv。 建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bottini:

    我们是否可以暂时在离线状态下进行此对话? 向我发送朋友邀请函,或者我可以通过您注册的电子邮件地址与您联系,以更方便的方式联系您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom
    没问题。 您可以使用我注册的电子邮件。
    此致

    罗伯特