主题中讨论的其他部件: Tida-0.0684万
我打算在电流共享排列中使用两个THS3091,在+/-15V范围内工作,在100Ohm上生成高达20Vpk-pk的信号(50 Ohm端接后为10Vpk-pk)。 理想情况下,我希望能够模拟各种条件下的线性性能,但显然PSpice模型在这方面不准确。 THS3091的数据表似乎有一些错误的图形,因为它们之间似乎不一致: 根据图13和14,在8MHz时,100Ohm上的20Vpk-pk,增益x5,HD2和HD3应大约为-56dBc和-62dBc,而根据图16,在相同条件下,该值小于-40dBc。同样,图15也不同意图13和14, 但在较小程度上。 但是,数据表第一页上的THD图似乎与图13和14中的图一致。
1.你能否证实图13和14是正确的,而15和16则不正确?
2.要将两个THS3091连接在一起,大多数应用说明和数据表都显示了这一点,其中两个100欧姆的配置连接在一起并连接到外部50欧姆负载(例如,参见SBOA127中的图3)。 但是,在 TSW3080 TIDA-0.0684万中,对于通道2,您选择使用两个20欧姆电阻器,而不是使用额外的40欧姆系列电阻器。 虽然理论上两个电路看起来都是等同的,但选择两个100欧姆电阻器具有实际优势,因为两个放大器之间的电压偏移不匹配将减少它们之间的冲突。 使用TSW3080的配置是否有任何好处?
谢谢!
URI