This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:THS4131与OPA1632

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571978/ths4131-ths4131-vs-opa1632

部件号:THS4131
主题中讨论的其他部件: OPA1632

你好

THS4131和OPA1632之间有何区别?

我n`t两种数据表,但却找不到差异。

生产控制? THS4131选择了OPA1632?

此致,

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,您好!

    THS4131是通用放大器。 OPA1632已发布,用于音频。


    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    n`t我不能将OPA1632用于一般用途,将THS4131用于音频? ;)

    或者标签"用于音频"只是意味着同一芯片需要更多的资金?

    真正的技术细节如何?

    OPA1632和THS4131在音频方面有何区别?

    ——此致,维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,
    通常,测试通用放大器直流精度规格的生产测试程序比音频更严格,因为音频通常不关心直流精度。 此外,设计人员有时还会使用放大器的内部补偿来实现通用与音频。 如果您对THS4131的所有音频规格都感到满意,您一定可以将其用于音频。 您会发现,这种情况下的音频部分比通用部分便宜很多,因为测试不是那么广泛。

    两个放大器在数据表方面的一个差异是THD规格。 通用放大器通常谈论HD或THD性能,而音频放大器使用THD+N

    -Samir