This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:输入浮动时的输出行为

Guru**** 2969290 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571901/opa192-output-behavior-when-the-input-floating

部件号:OPA192
主题中讨论的其他部件:OPA2192

大家好,

我能否知道 输入电压浮动时的输出行为(黄色圆圈),如下图所示?

谢谢!

最佳,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,
    我不确定如何理解您的原理图-运算放大器有两个输入,但您在原理图上只显示一个输入; 假设您在随动配置中使用OPA2192的两个通道,浮动输入(没有任何电阻接地路径)将导致输出在其中一个导轨上崩溃(正极或负极电源)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Marek:

    你是对的!

    : )

    客户正在使用我们的OPA2192作为随动配置,如下所示。

    我能否了解浮动输入导致输出在其中一个导轨上折叠的原因?

    根据客户的观察,有些输入是浮动的,但输出不会在一个导轨上折叠。

    您认为造成这种现象的原因是什么吗?

    谢谢!

    最佳,

    Jason