This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:类似更换

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV272, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581458/lmv358-similar-replacement

部件号:LMV358
主题中讨论的其他部件:TLV272LM358

正在寻找与  LMV358IDGKR类似的替换产品(相同的引脚),但对于Vcc=10V或更高版本,低成本操作系统约为0.1美元

找到 TLV272,但价格太高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eli:

    LM358是符合您所需要求的少数几款。 为了查找可能的替换件,我使用  了“比较”选项卡下的TI选择工具并过滤了以下内容:  

    软件包组:VSSOP  

    频道数量:2.

    我附上了一份电子表格,其中包含符合您要求的其他电子表格。 如果我能为您提供进一步的帮助,请告诉我。

    此致,

    Ramon Jimenez

    通用放大器

    e2e.ti.com/.../LMV358-Pinout-Replacement-Part.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eli:

    以下是一个常见问题帖子,可能也会有所帮助:  

    LMV321,LMV358,LMV324的更好版本