This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:不同放大器实例的增益变化

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584270/ina125-gain-variation-with-different-instances-of-amplifier

部件号:INA125

大家好,

我遇到了一个包含INA125放大器的电路问题。 电路应用于放大负载单元的信号,负载单元随后由模拟数字转换器转换。

为了进行测试,我设置了一些电阻器,而不是应提供放大的恒定电压的称重传感器。 如果输入电压介于Vin+和Vin-之间,则增益应为~550,在电路输出时,输入电压为0.0.0125万V,则应获得~0.688V。

但是在输出上,我得到不同的电压,这些电压可通过INA125的选定实例重现。 我在这里有20 INA125,通过更改电路中的放大器,同时保持其余的相同,我获得了不同的输出电压。

我还尝试通过测量连接到100欧姆电阻一侧的VIN+和VIN-的差值以及如下图所示的VIN+和VIN-的差值来检查电压偏移。

您在下面的电路中是否看到任何错误?

此致

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian:

    我怀疑您看到的问题是由违反设备输出限制导致的。 请查看下面的输入共模电压与输出电压曲线。 由于您使用单个+5V电源工作,因此您的最小输出电压约为600-700mV。 由于您期望在该限制的边缘有输出,因此您可能会看到此参数中的细微变化,其中一些零件能够保持线性操作,而其他零件则不能。 作为快速检查,您可以尝试使用双电源测试设备,看看变化是否消失,或者您可以增加差分输入信号或增益。

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    您在INA125输入处施加的1.25mV额定电压应产生688mV的额定输出电压,但您还必须考虑INA125输入偏移电压的显著变化,根据您使用的INA125等级,它可能高达 +/-750uV,从而显著影响实际测量:0.275V<1.1V输出。  此外,如果输入偏移电压处于指定范围(-750uV)的负端,则单电源5V应用中产生的输出电压将违反指定的最小输出电压范围0.3V -参见下文。  

    上述所有注意事项均未考虑由所用电阻器公差导致的其他错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,您好,Marek,

    感谢您的快速回答。 我不知道在指定范围之外操作。 对于称重传感器应用程序,不能增加增益,因为正常状态应为V_IN-和V_IN+之间的零差。 双电源将有所帮助,但这些将是额外的零部件和电路。

    我浏览了数据表,但没有发现任何陈述,低于连接到V_Ref_Out的参考电压的行为方式以及什么
    错误。 其中一个选项是将IA_ref连接到V_ref_bg,以通过频段间隙电压来提高输出信号。 电压不需要精确,但在一段时间内保持稳定,因为称重传感器将校准为零负载。 然后我会降低增益以保持在ADC的范围内。

    您如何看待此选项?

    此致
    Florian