大家好,
我遇到了一个包含INA125放大器的电路问题。 电路应用于放大负载单元的信号,负载单元随后由模拟数字转换器转换。
为了进行测试,我设置了一些电阻器,而不是应提供放大的恒定电压的称重传感器。 如果输入电压介于Vin+和Vin-之间,则增益应为~550,在电路输出时,输入电压为0.0.0125万V,则应获得~0.688V。
但是在输出上,我得到不同的电压,这些电压可通过INA125的选定实例重现。 我在这里有20 INA125,通过更改电路中的放大器,同时保持其余的相同,我获得了不同的输出电压。
我还尝试通过测量连接到100欧姆电阻一侧的VIN+和VIN-的差值以及如下图所示的VIN+和VIN-的差值来检查电压偏移。
您在下面的电路中是否看到任何错误?
此致
Florian