This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583017/ina240-ina240

部件号:INA240

大家好

我需要进一步了解将外部电阻器与输入串联所导致的错误。 如果我要应用数据表中给出的增益误差公式,使用1000欧姆外部电阻器,那么该公式告诉我,根据计算的增益误差系数75,我将产生25 % 增益误差。 这是否意味着,作为INA240A1的示例,我的错误(而不是指定的20V/V +/- 0.2 % 最大值)将是20V/V +/- 25 % ? "增益误差系数"是如何派生的,"输入偏置电流与差分输入电压"图解如何适合所有这些因素?

此致

伊克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imtiaz,您好!

    外部系列电阻提供了额外测量误差的来源,因此我们建议保留这些系列的值
    电阻器 Ω 至10 m Ω 或更低,以减少准确度损失。 如果您选择较大的值,则增益误差可能会变得非常糟糕,因为您正在计算的是25 %。 数据表中的9.1 1部分说明了外部输入电阻器对增益误差的影响。

    此外,如果您想了解有关如何计算系统中的其他错误的更多信息,我们提供了一个视频系列,将为您提供帮助。 具体而言,第2节(第5至第12节)解释了计算错误。 training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers