请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583017/ina240-ina240
部件号:INA240大家好
我需要进一步了解将外部电阻器与输入串联所导致的错误。 如果我要应用数据表中给出的增益误差公式,使用1000欧姆外部电阻器,那么该公式告诉我,根据计算的增益误差系数75,我将产生25 % 增益误差。 这是否意味着,作为INA240A1的示例,我的错误(而不是指定的20V/V +/- 0.2 % 最大值)将是20V/V +/- 25 % ? "增益误差系数"是如何派生的,"输入偏置电流与差分输入电压"图解如何适合所有这些因素?
此致
伊克