Other Parts Discussed in Thread: OPA333, ADS1262, LM7705, OPA388
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA333 主题中讨论的其他部件: ADS1262, LM7705, OPA388
您好,
电源为5V-0,v+为5V,v-接地。我的电路低于,Ω IN+连接至0-5V电压源,IN-连接至2.5V.can我的输出为-2.5V至2.5V?Ω