This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:精密放大器论坛

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, ADS1262, LM7705, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582384/opa333-precision-amplifiers-forum

部件号:OPA333
主题中讨论的其他部件: ADS1262, LM7705, OPA388

您好,

电源为5V-0,v+为5V,v-接地。我的电路低于,Ω IN+连接至0-5V电压源,IN-连接至2.5V.can我的输出为-2.5V至2.5V?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果没有负电源,则无法获得负输出。 运算放大器只能输出电源范围内的电压。 此外,即使在轨对轨拓扑中,也永远无法将输出完全摆到轨上。 对于OPA333,您可以获得接近50mV的电压,但如果您需要在输出上从-2.5V一直摆动到+2.5V,则需要略超出此范围的电源。 希望这能有所帮助!

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,感谢您的回复。 您是否有任何推荐的高精度运算放大器可以实现此功能? 输入信号为0-5V,输出信号范围为0-2.5V (或-2.5V至+2.5V),运算放大器的输出为ads1262采集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正如Zak提到的,您需要提供更宽的电源电压才能输出0-5V电压。 一种可能的解决方案是使用LM7705为运算放大器生成略负的电源轨,以便输出可达0V;但是,您仍需要为运算放大器提供更大的正电源电压,以驱动高达5V的电压。

    另一个重要注意事项... ADS1262是一款非常低的噪声ADC,您放在其前面的大多数运算放大器都会产生更高的噪声。 如果您想使用ADS1262获得最佳分辨率,那么我建议您使用更低的噪声运算放大器,如OPA388。 下一个最佳选择是根本不使用运算放大器;否则,您可能会降低系统分辨率。

    此致,
    Chris