This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:有源滤波器在TL084中出现故障,但在使用TL084时,询问滤波器所需的电流。

Guru**** 2396205 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581594/tl074-active-filter-failing-with-tl084-but-working-with-tl084-question-about-the-current-needed-by-the-filter

部件号:TL074
主题中讨论的其他部件: TL084

你好。

我在一个主板中有以下设计:

但是,我们目前库存中的LM074系统出现故障,它可以与LM084配合使用。

系统的输入是80kHz的方形信号,在+15V和GND之间移动。

LM084的输出与模拟输出相同:

LM074的输出是我无法找到的模拟方法:

为了进一步了解模拟的电路I并测量电流AM1,模拟显示了+/- 10mA的方形电流

  • TL074是否 能够产生此电路所需的电流?
  • TL084是否 能够产生它?在数据表中,我无法找到如何获得最大输出。
  • 我的电路是否存在问题,可能会产生TL084和TL074的不同输出?

PD:使用网络工作台,我可以产生一些使用相同拓扑的电路,所以我想电路是好的

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=ADA4.7375万AE08A8B5 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felipe,

    TL074和TL084均可提供10mA。 但是,我想知道第一个运算放大器和反向输入的输出在脉冲期间是否不会超出范围。

    我建议切换至高电阻和低电容,因为电流不必如此高。
    因为输入和VCC+都是15V,所以可能适合稍微衰减输入。

    您能否提供第一个运算放大器的输出波形?