请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL074 主题中讨论的其他部件: TL084
你好。
我在一个主板中有以下设计:
但是,我们目前库存中的LM074系统出现故障,它可以与LM084配合使用。
系统的输入是80kHz的方形信号,在+15V和GND之间移动。
LM084的输出与模拟输出相同:
LM074的输出是我无法找到的模拟方法:
为了进一步了解模拟的电路I并测量电流AM1,模拟显示了+/- 10mA的方形电流
- TL074是否 能够产生此电路所需的电流?
- TL084是否 能够产生它?在数据表中,我无法找到如何获得最大输出。
- 我的电路是否存在问题,可能会产生TL084和TL074的不同输出?
PD:使用网络工作台,我可以产生一些使用相同拓扑的电路,所以我想电路是好的
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=ADA4.7375万AE08A8B5