This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA4171:OPA4171用于回路增益和SNR的滤波器模拟模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS131E06, THS4551, OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579483/tina-spice-opa4171-opa4171-filter-simulation-models-for-loop-gain-and-snr

部件号:OPA4171
主题中讨论的其他部件:TINA-TIADS131E06THS4551

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

问候,

附件是我正在处理的信号调节电路的草图。 它将一个小麦石桥接器连接到ADS131E06。

第1页是大图。

我以前做过THS4551回路增益和SNR测量。 我也有应用程序备注。

第2页有几个使用OPA4171的过滤器拓扑的草图,我想尝试一下。 我想测量相位余量和SNR。 这些草图包含我打算使用的实际电路原理图,以及为TINA环路增益模拟修改的电路。 我从未在TINA中模拟Sallen-Keys,所以我不知道我是否正在正确断开回路以测量回路增益。  

我一直在使用单极滤波。 我希望使用第2页上的2极滤波器,THS4551的MFB滤波器将有助于提高SNR。 是否有人知道我是否可以通过添加滤波极获得SNR? 我感兴趣的频率是1-2k,所以我会将我的杆稍高一些,以避免1-2k时的衰减。

此致,

Davee2e.ti.com/.../THS4551-with-non_2D00_inverting-buffer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还很想知道附件第2页上的筛选器拓扑中的任何一个是否比另一个具有优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,
    您的问题似乎与设计相关,而不是与模型或模拟器相关,因此我将您的询问移至高速放大器论坛。
    监控该论坛的产品专家将能够回答您的问题。
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    一般而言,低通滤波器将去除安装器角频率以上的噪音。 这将改进 SNR 数字。  在您的情况下,您有一个二阶滤波器,因此噪音的衰减不像四阶滤波器那样具有干扰性。

    您的适配器草图是真正的Sallen-Key二级过滤器的变体。 真正的过滤器如下所示:

    使用此筛选器需要注意一些事项。

    1. 角频率为5 kHz
    2. 直流增益为2 V/V

    您将注意到此电路中没有等于Vdd/2的参考电压,并且有 2个电容器,因此是第二级电容器。

    在两个用于滤波器的电路旋钮中,反馈回路中都有一个R|C。 这将产生另一个极。 此外,放大器后面还有一个极,使其成为第4极。 我不确定我们的滤清器的稳定性。 您必须运行一些模拟。

    如果您想拥有 二级Sallen-Key过滤器 ,则可以使用德州仪器(TI)的www.ti.com/filterdesigner工具。

    请指定您将此电路连接到系统的哪个位置。

    我看到您现在在线。 请查看这些评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是,要测量环路增益以确保稳定性,我们必须使用大电感器和电容器断开环路。 我这样做是为了在我的草图中尽我所能。 这是否正确? 我觉得对Sallen-Keys这样做会让人困惑,因为它有积极的AC反馈。

    Bonnie的回答提到,Sallen-Keys滤波器中使用的参考电压等于Vdd/2。 我在一些Sallen-Keys实施中看到过这一点。 此参考电压的作用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读过,输入电流噪声密度是设计Sallen-Keys滤波器的重要参数,因为输入电阻器会将输入电流噪声转换为输入电压噪声。 我在OPA4171数据表上看不到此参数的规格。 我们是否可以从工厂的人员那里访问典型数据? 在低输入电流噪声规格的性能和价格方面,是否有与OPA4171类似的部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,

      当您测量环路增益以确保稳定性时,您正确地断开环路。 使用大电感器也可以正确使用nad帽。

    就Vdd/2电压而言,我认为我在您的电路图中看到了这一点。 与电路图一样,不需要参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Bonnie。 我将继续我的TINA模拟。
    Vdd/2在我的电路中用于将OPA4171置于2.5V左右的中心。 我已经看到Sallen-Keys实施有Vdd/2参考,这对我来说是显而易见的。 我在设计增益大于单位的Sallen-Keys过滤器时,特别在Analog Devices Filter Wizard工具上看到了这一点。 您对这种情况的原因有什么见解吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,

    你是对的。 Vdd /2电压用作电平转换,以使所有放大器端子保持在电源引脚之间。

    至于回路增益测试,我已经做了一些关于此主题的研究。 请查看此电路图。 您将立即注意到电阻器,电容和放大器的值是错误的,但请查看概念。

     。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试评估不同电阻器对电路SNR的影响。

    我的理解是,较大的电阻器会产生更大的噪声sqrt(4kTRB)。

    我已经连接了我的电路的TINA型号。 TINA文件包含SNR的屏幕截图,其中3V用作参考。 在THS4551反馈回路中使用较小的电阻器时,我确实看到SNR增加。 这是否合法? 我担心交流传输功能模拟显示在直流电时的增益为60dB,而我只预期为21dB (11V/V)。 我的TINA文件是否有问题?

    此致,

    戴夫

    e2e.ti.com/.../Alicat-total-buff-sp_5F00_5k.TSCe2e.ti.com/.../Alicat-total-buff-sp-with-100k.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上载具有 不同电阻器的另一个文件。  

    请注意,我更换了电容器,尝试保持相同的带宽,以使其成为一个苹果对苹果的测试。

    e2e.ti.com/.../Alicat-total-buff-sp-10k.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,

    我理解您通过增加差分放大器反馈回路中的电阻器所做的事情。 通过此更改,您尚未更改信号增益。 为了保持相同的信号带宽,您已经调整了反馈电容器。 就信号带宽而言,这一切都是有意义 的,但是您在这一过程中已经chned了您的噪声增益。

    高频噪声增益 ~ 1+2*C12/C1。

        对于100k电路,等于21

        对于5k电路,等于2

    在这两个电路之间,您没有更改信号增益,但您确实显著更改了噪声增益。 与您的噪声增益变化相比,电阻器的噪声影响非常小。

    这些数字并不准确,因此您需要给我一些时间来进行完整的评估,但概念是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie,
    为了保持一致的噪声增益,我在不同的原理图上更改了C12。 C12 =10*C1。 此比率来自与Michael和Samir的会谈,旨在在环路增益图中提供足够的相位余量。

    我看不到你看到的。 我缺少什么?

    顺便说一下,更换为MFB滤波器是否有助于降低噪声增益?

    此致,
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SK_5F00_and_5F00_MFB_5F00_2nd_5F00_1k_5F00_g1_5F00_BU.TSCDave,e2e.ti.com/.../SK_5F00_and_5F00_MFB_5F00_2nd_5F00_1k_5F00_g2_5F00_BU.TSC

    切换至MFB将有所帮助。 查看两个附加文件。

    如果C1和C12的比率保持一致,您将会摆脱噪音增益问题。 我正在为您进行全面评估。