This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:IN+和IN-上允许的最大差动电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578382/ina199-maximum-differential-voltage-permitted-on-in-and-in-

部件号:INA199

您好,

我使用INA199A2版本,当前增益为100。 我正在运行几个具有24V DC V+的设备,这些设备正在监控此24 V电源轨和另外12 V和5 V轨中的电流(均由24 V轨线性稳压器产生)。

我设计了感应电阻器,为每个导轨提供0至10 V FSD。 如果存在短路或意外的大电流消耗,那么显然 ,当增益为100时,INA199s输出将饱和并产生接近24 V导轨的输出。 我假设这不是问题,IC可以处理这种情况。

事实上,我已经在一些感应电阻器上放置了肖特基二极管,以便使用低功率电阻器...将电阻器之间的差动电压夹紧到大约0.4 伏。

到目前为止,结果与预期的一样,但我在几个场合中设法用烟雾销毁了设备。

通过该规范,我无法找到施加到IN+和IN-端子的最大差动电压。 我想我可能有一个可疑的连接到感应电阻器,因此IN+连接浮动。

这是否会导致问题?

谢谢

Geoff (英国)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geoff:
    最大模拟输入差分电压(VIN+)-(VIN-)为+/-26V。 这位于数据表第5页的绝对最大额定值表中。 您能否分享您的应用程序示意图,以便我清楚了解您的设置? 如果您不想在论坛中分享,您可以发送电子邮件至mayrim.verdejo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

    感谢您的快速响应,对示意图的质量很差表示抱歉...昨晚Avast更新使事情搞砸了! 一张iPad照片和搜寻就够了。

    我有3个独立电路...一个24,12和5伏电源。 为了获得合理的分辨率,我有几个串联的感应电阻器,电流放大器连接在两个电阻器上。 在每个电源中,任何时候都只能使用单个输出,即A或B (24V),C或D (12&5V)。 在所有电路中,INA199A2均由24 V导轨供电。 由于负载是无刷电动机,电流波形非常复杂,所以我对输出进行了大量过滤...现在我得到了一个稳定的直流输出电压。

    为了简单起见,在本阶段,我在输入端漏掉了额外的保护设备,已阅读TIDU473。 我的软件将监控电流放大器输出电压(0至10 V FSD的标度),并将在负载过大时关闭电源。 但是,为了使用低功率电阻器,我在1欧姆电阻上放置了肖特基二极管,以便在过载时分流电流。 一旦超过电源的最大电流供应,电压也会折回。 5 V图上的D点通常预期电流消耗高达95 mA。 我计算过,在最坏的情况下过载,当1.5 安培电流通过点D时,放大器输入处的0.5 V差分将约为。 这假设肖特基在0.4 V处钳住R4的电压。在R3上加上一点压降,可能会得出0.5 电压的总和。 从其他制造商类似设备的文献中看,似乎有一个引用的最大差动电压....您是否说这不是INA199的问题? 显然,如果增益为100,输出将饱和并接近24 V导轨。

    此致

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Geoff:

    我们不了解电路。 请告诉我们您如何从24V VCM电源(第一个电路)获得6.25V和10V电压? (电路2的问题相同)。 我们认为电路不能区分A点和B点(第一个电路),C点或D点(第二个电路)的电流。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayrim:

    在第一个电路中,CAN上的输出电流为0至2500 mA。 因此,如果使用2.5 ,流经R1的电压降将为2.5 x 0.025 = 0.0625 伏特。 通过A2放大器的增益为100,我们在其输出点E获得6.25 V

    0-2500 mA≈6.25 V FSD ...我说2.5 A的最大负载电流相当于放大器输出的6.25 V输出...我不记得这些符号在技术上称为什么! 希望这是有道理的。 尽管电阻器R2处于感应回路中,但其0.1 欧姆电阻和电流放大器的高阻抗输入意味着可以忽略它。

    为了在较低电流负载下获得良好的分辨率,我们将负载连接到点B,在这里我们可以测量高达800 mA的电流。 因此0.8 x (0.1 + 0.025)= 0.1 伏特。 100 x放大器增益在输出电流为E.800 mA时将电压提高到10伏,相当于输出电压为10伏。 在我们的软件中,我们显然需要考虑R1和R2的系列分流。

    同样,12和5伏电路也是如此。 但是,为了减少R4中的功耗,当D处的0-95 mA输出过载时,我将一个肖特基并联,以钳制R4上的电压并切断电流。 否则,电路的工作方式完全相同。

    正如我之前提到的,在故障条件下,IN+和IN-之间的差分电压可能升至0.5 V左右。 如果您可以确认这是可以接受的;查看其他制造商类似的放大器,它们似乎引用了最大电压,例如 最大值MAX4372...

    www.google.co.uk/url

    在第2页的绝对最大评级下,我们看到了..... 差分输入电压(VRS+- VRS-).......................... ±0.3V

    此致

    Geoff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Geoff:

    现在已了解电压!6.25V,10V,7.5V是指INA输出电压。 我们看到A,B,C,D线上的电压,并感到困惑。

    我们的INAS具有内部输入保护,您可以拥有高达+/-26V的差分电压,并且设备不会损坏,如数据表中所述。 意味着,在IN+和IN-之间具有0.5V电压绝对是可以接受的。 电路上一定有其它东西导致烟雾。

    我不知道是什么造成了这种情况。 我将与我的团队讨论,尝试为您提供一些解决问题的建议或想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

    我想我在试验电路板的IN+连接上的连接很差...如果该引脚被意外断开,并且在输入引脚仍然连接时保持浮动,是否会导致熔断? 失败是戏剧性的,一秒之内吐司。 安培能否处理IN-和IN+浮动上的更正电压?

    感谢您的帮助,度过美好的周末。

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Geoff:

    这不会导致崩溃。 您仍处于绝对最高评分范围内。 当IN+浮动时,IN-将接近24V (低于最大26V),IN+可能低至GND - 0.3V。 所以这不是问题。