您好,
我使用INA199A2版本,当前增益为100。 我正在运行几个具有24V DC V+的设备,这些设备正在监控此24 V电源轨和另外12 V和5 V轨中的电流(均由24 V轨线性稳压器产生)。
我设计了感应电阻器,为每个导轨提供0至10 V FSD。 如果存在短路或意外的大电流消耗,那么显然 ,当增益为100时,INA199s输出将饱和并产生接近24 V导轨的输出。 我假设这不是问题,IC可以处理这种情况。
事实上,我已经在一些感应电阻器上放置了肖特基二极管,以便使用低功率电阻器...将电阻器之间的差动电压夹紧到大约0.4 伏。
到目前为止,结果与预期的一样,但我在几个场合中设法用烟雾销毁了设备。
通过该规范,我无法找到施加到IN+和IN-端子的最大差动电压。 我想我可能有一个可疑的连接到感应电阻器,因此IN+连接浮动。
这是否会导致问题?
谢谢
Geoff (英国)