Other Parts Discussed in Thread: OPA380
主题中讨论的其他部件:OPA380
大家好,我目前正在处理需要这种阻抗放大器的项目。 但是我的设置有奇怪的放大。 我正在使用Rigols DG1032频率发生器,提供200mV的正弦波和1.046V的方波。 我甚至使用了与观察到的结果相同的OPA380。 我不知道我做错了什么。 感谢您的帮助。
我的电路是
在该电路上,我使用RF=11K Ohm resth敏 电阻从引脚OUTB到-LNB (即输入),我没有使用任何与该电阻器并联的CF (它没有太大的差异),我将V-接 地和ln (B)接地
和1uf电容器,从V+(提供约2.38V电压) 接地(这也不能解决此问题)
来自信号发生器的信号值
我的初始信号为200mV
在打开电源之前,这是来自放大器输出的一个信号
和电源设置
osilosope放大
我在手册上尝试了很多不同的电路,但没有给我一个好的罪恶或三角波,只有方波才好。 我还尝试更改电源和输入信号设置放大更改,但峰值始终存在问题