This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2380:OPA380AID和OPA2380奇怪的放大

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590901/opa2380-opa380aid-and-opa2380-weird-amplification

部件号:OPA2380
主题中讨论的其他部件:OPA380

大家好,我目前正在处理需要这种阻抗放大器的项目。 但是我的设置有奇怪的放大。 我正在使用Rigols DG1032频率发生器,提供200mV的正弦波和1.046V的方波。 我甚至使用了与观察到的结果相同的OPA380。 我不知道我做错了什么。 感谢您的帮助。

我的电路是

在该电路上,我使用RF=11K Ohm resth敏 电阻从引脚OUTB到-LNB (即输入),我没有使用任何与该电阻器并联的CF (它没有太大的差异),我将V-接 地和ln (B)接地

和1uf电容器,从V+(提供约2.38V电压) 接地(这也不能解决此问题)

来自信号发生器的信号值

我的初始信号为200mV

在打开电源之前,这是来自放大器输出的一个信号

和电源设置

osilosope放大


我在手册上尝试了很多不同的电路,但没有给我一个好的罪恶或三角波,只有方波才好。 我还尝试更改电源和输入信号设置放大更改,但峰值始终存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilker,

    首先,我建议不要使用试验电路板来评估 GBP > 10MHz的高速放大器。 这 是因为杂散寄生 电容以及与试验电路板相关的连接不良 ,这可能会导致放大器不稳定。 您能否告诉我们负电压(V-)设置为什么? 此外,如果能绘制OPA380的电路图,也会很有帮助。 您能否告诉我们零件图的电源电流是多少?

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您回复Rohit。 我用面包板测试它,然后用低通滤波器将它焊接到正常电路。 我以底部电路为例,但没有使用CF (帮助不大)。 我只有1uF电容器从V+接地, 对于V- I,我只接地。V+消耗大约10 mA,我设定为极限。  我也尝试给 引脚V-和V+提供负电压和正电压。它很可能会拉超过10 mA的电流,因此电源会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilker,

    看起来,OPA380的工作电压为2.38V,低于其最低工作电源电压2.7V。 此外,由于您正在从设置为限值的V+获取10mA电流, 我想我会停止在面包板上的测试,因为面包板上的某些连接很可能是不正确的,这使得调试变得更加困难,因为它们不是牢固的连接。 我强烈建议切换到带低通滤波器的焊接电路。 该部件名义上只能从电源中获得7.5mA的电流。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,您好,我采纳了您的建议,我正在手册中构建此电路,但我很困惑 他们为什么将Vbias放在正文输入中以及放置了多少。通常我会将其接地。  

    我还没有测试 电路。 如果 这不起作用,我想知道你的下一个建议是什么。

    非常感谢!

    您好,Rohit,我采纳了您的建议,我将在手册中构建此电路