This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348-Q1:关于FIT (及时故障)的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4348-Q1, OPA348-Q1, OPA2348-Q1, OPA2348, OPA4348, OPA348, TLV3704, TLV3701, TLV3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590678/opa348-q1-questions-about-fit-failure-in-time

部件号:OPA348-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA4348-Q1OPA2348-Q1OPA2348OPA4348OPA348TLV3701TLV3702TLV3704

大家好

我的客户有关于适用于OPA348-Q1/OPA2348-Q1/OPA4348-Q1的4348的以下问题。

我希望您能迅速回复吗?

谢谢。

[Q1] OPA348为1通道,OPA2348为2通道,OPA4348为4通道。

       顺便提一下,,,所有IC都具有相同的适配性= 1.6 ,如下所示。

       所有IC都有不同的通道,但为什么它们显示相同的适配?

       我可以得到你的详细解释吗?

[Q2] 对于OPA2348-Q1 (2通道),我们的FIT率计算结果显示FIT = 1.6。

       在 客户主板级别上填充OPA2348-Q1 (2通道),但实际上,客户仅使用集成的两个通道中的一个通道,

       而未使用的另一个通道则保持浮动。 在这种情况下,客户 必须在 其主板级上使用FIT = 0.8 for OPA2348-Q1(2 Ch)?

       或者客户必须在其主板级别上使用FIT = 1.6 ,即使在主板级别上使用集成的两个通道之一也是如此。

        让我期待您的详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    IC组件通常非常可靠,因此,很难积累足够的测试时间来获得其故障(MTBF)和故障时间(FIT)之间平均时间的统计有效数字。 因此 ,制造商将在一段时间内测试大量单,双和四芯型号的晶圆以及在同一半导体工艺上制造的类似产品,以确定其整体故障率。  

    有标准公式可将给定测试时间内的故障数转换为所选置信水平的MTBF。  对于组件系统,预测MTBF的一种方法是将每个组件的故障率相加,然后采取相应的方法。 例如,如果一个组件的故障率为100 F合适(每十亿小时100次故障),另有200个F合适,另有300个F合适,则总故障率为600 F合适,MTBF为1/(每十亿小时600次故障)或1.67 百万小时。

    因此,所有三个版本的OPAx348的组合MTBF都为6.42E8,这将导致每十亿小时运行的1/(6.42E8)或1.56 故障。

    由于FIT编号是指单个通道,因此您应使用FIT 1.6 进行计算。  使用这两个通道将使操作时间的总和加倍,从而导致总MTBF为6.48E8/2 -这反过来将导致每十亿小时的1/(6.48E8/2)或3.12 故障。

    顺便说一句,您不应允许未使用的频道浮动,因为这可能会导致不可预测的结果-阅读下面的博客:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LIS

    我可以再次得到您的快速响应吗?

    非常感谢。

    [Q1]您的意思是如下?

           TI.com上的拟合计算基于1个通道,

           因此 ,OPA348(1通道)/OPA2348(2通道)/OPA4348(4通道)应具有相同的Ffit = 1.6 ,

           但是,如果客户使用OPA348 (1通道),则客户可以在其主板级别上使用FIT = 1.6 ,

           但是,如果客户使用OPA2348(2 Ch),则客户必须在其主板级别上使用FIT = 3.2 (= 1.6 x 2),

           如果客户使用OPA4348 (4通道),则必须在其主板级别上使用FIT = 6.4 (= 1.6 x 4)?

           因此,客户 必须 通过  计算[TI.com showing fit x Channel number]来使用我们的所有OP AMP设备。

    [Q2] 我们的比较器器件怎么样? 他们在TI.com上的适用性也基于1 Ch?  

           对于比较器器件,我还看到与 OPA348/2348/4348等4348等比较器器件相同的FIT值= 0.4 (用于TLV3701(1通道)/TLV3702(2通道)/TLV3704(4通道)。

           即使 TLV3701(1 Ch)/TLV3702(2 CH)/TLV3704(4 Ch)比较 器器设备具有相同的适配= 0.4 ,

           客户还必须为TLV3701(1 Ch)使用FIT = 0.4 ,并为TLV3702(2 Ch)使用FIT = 0.8 ,

           客户还必须为 TLV3704(4通道)使用FIT = 1.2 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LIS

    我又增加了一个问题。

    我可以再次得到您的快速响应吗?

    非常感谢。

    [Q1]您的意思是如下?

           TI.com上的拟合计算基于1个通道,

           因此 ,OPA348(1通道)/OPA2348(2通道)/OPA4348(4通道)应具有相同的Ffit = 1.6 ,

           但是,如果客户使用 OPA348(1通道),则客户可以在其主板级别上使用FIT = 1.6 ,

           但是,如果客户使用 OPA2348(2Ch),则客户必须在其主板级别上使用FIT = 3.2 (= 1.6 x 2),

           如果客户使用 OPA4348(4通道),则必须在其主板级别上使用FIT = 6.4 (= 1.6 x 4)?

           因此,客户 必须 通过  计算[TI.com showing fit x Channel number]来使用我们的所有OP AMP设备。

    [Q2] 我们的比较器器件怎么样? 他们在TI.com上的适用性也基于1 Ch?  

           对于比较器器件,我还看到与  OPA348/2348/4348等4348等比较器器件相同的FIT值= 0.4 (用于TLV3701(1通道)/TLV3702(2通道)/TLV3704(4通道)

           即使 TLV3701(1Ch)/TLV3702(2CH)/TLV3704(4Ch)比较 器器设备具有相同的适配= 0.4 ,

           客户还必须为 TLV3701(1Ch)使用FIT = 0.4 ,并为 TLV3702(2Ch)使用FIT = 0.8 ,

           客户还必须为 TLV3704(4通道)使用FIT = 1.2 ?

    [Q3]对于OPA2348(2 Ch),如果用户不使用两个通道中的一个,

          用户可以使用FIT = 1.6 for OPA2348(2 Ch),对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    正确-套合计算基于单个信道,因为即使一个信道出现故障,也不会影响其他信道继续正常运行。  因此,我不会按照您建议的方式更改适合的数字-例如,如果您在四个通道中仅使用单个通道,任何未使用的通道的故障都不会改变您使用的通道的故障概率; 因此,无论您是在单,双或四版本中使用它,它的适用号都应保持不变。  如果您想要确定包含多个IC的系统故障的总体概率,这是一个完全不同的问题-在这种情况下,您可能需要添加所有IC和/或 已用 通道的拟合数,以确定系统的总拟合数。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LIS

    我很困惑...您的意思是我是正确还是有问题...

    如果用户板目标为板级ASIL-D,  则板级关键安全路径上的所有填充组件的总安装应低于10安装。

    TI.com上的拟合计算基于OPAMP IC的1通道,而TI.com显示相同的拟合= OPA348(1-CH)/2348(2通道)/4348(4通道)的1.6。

    因此,我认为用户必须(TI.com计算的拟合x通道编号)进行板级拟合求和,因为TI提供了一个基于通道的拟合。

    由于TI.com基于 一个通道计算拟合,而OPA2348内部有两个通道, 因此我认为用户必须 将每个通道的拟合= 1.6 与板级拟合相加

    预算以满足ASIL目标,最终用户必须使用FIT = 3.2 for OPA2348,因为它内部有2个通道,TI.com为其中一个提供FIT = 1.6

    信道。因此,我认为 用户在板级适配性求和时应用PA48/2.3448万/4348的4348的适用性应该是正确的。

    请让我分别就以下每个示例问题给出您的明确回答,以便进行清晰的沟通。

    谢谢。

    [Q1]因此 ,如果他使用OPA348,他必须使用FIT = 1.6 for OPA348,因为它只有一个通道,而且他将使用板级上唯一的一个通道。

           因此,如果他使用OPA2348,他必须将FIT = 3.2 (1.6 x 2)用于 OPA2348,因为它内部有两个通道,并且他将使用板级上的所有2个通道。

            因此,如果他使用OPA4348,他必须为 OPA4348使用FIT = 6.4 (1.6 x4),因为它内部有4个通道,并且他将使用 板级上的所有4个通道。

    [Q2]因此,如果他使用OPA2348,他必须将FIT = 1.6  用于OPA2348,因为它内部有两个通道,而且他只能使用板级上的一个通道。

            因此,如果他使用OPA4348,他必须使用FIT = 1.6 for OPA4348,因为它内部有4个通道,而且他只能使用板级上的一个通道。

    [Q3]因此,如果他使用OPA4348,他必须将FIT = 3.2 (1.6 x 2) 用于OPA4348,因为它内部有4个通道,并且他只能使用板级上的两个通道。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    您对FIT编号的最新解释是正确的。 对于OPAx348,您需要将1.6 的拟合乘以已用通道的数量。 因此,无论您是使用三个单通道,一个单通道和一个双通道,还是四通道-对于所有三种情况,总适配数都将等于4.8 (1.6)。