主题中讨论的其他部件:OPA4348-Q1, OPA2348-Q1, OPA2348, OPA4348, OPA348, TLV3701, TLV3702, TLV3704
大家好
我的客户有关于适用于OPA348-Q1/OPA2348-Q1/OPA4348-Q1的4348的以下问题。
我希望您能迅速回复吗?
谢谢。
[Q1] OPA348为1通道,OPA2348为2通道,OPA4348为4通道。
顺便提一下,,,所有IC都具有相同的适配性= 1.6 ,如下所示。
所有IC都有不同的通道,但为什么它们显示相同的适配?
我可以得到你的详细解释吗?
[Q2] 对于OPA2348-Q1 (2通道),我们的FIT率计算结果显示FIT = 1.6。
在 客户主板级别上填充OPA2348-Q1 (2通道),但实际上,客户仅使用集成的两个通道中的一个通道,
而未使用的另一个通道则保持浮动。 在这种情况下,客户 必须在 其主板级上使用FIT = 0.8 for OPA2348-Q1(2 Ch)?
或者客户必须在其主板级别上使用FIT = 1.6 ,即使在主板级别上使用集成的两个通道之一也是如此。
让我期待您的详细解释。