This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:INA 139饱和度

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590856/ina139-ina-139-saturation

部件号:INA139
主题中讨论的其他部件: BQ2.445万

您好,TI:

请您告诉我,我是否将使用INA139,而不是对INA139的影响(即年龄,工作,加热等任何其他问题)

INA139是否有失败的可能性?

谢谢!

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dinesh:

    感谢您使用TI论坛。 我有几个问题要问您,以便我能更好地回答您的问题。

    为什么您需要设备处于饱和状态?
    您将如何使零件饱和?
    您是否会在超出规格的情况下运行零件?

    如果你给我发一个示意图,那也会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在BQ2.445万中,没有电池检测选项,所以当电池通过并联电阻器8mV充电时,我使用这个运算放大器来检测电流并联电阻器,我想通过增益电阻器将电压提升到1伏左右。但是当电池通过0.5 充电时 将在该分流电阻器上开发250mV电流,以便运算放大器进入饱和状态。 请参阅Bq2.445万 Ti

    请告诉我是否可以在饱和模式下使用该运算放大器。
    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dinesh:

    根据数据表,在Vsense =250mV的情况下工作应该正常,并且不会损坏设备,如下面的“绝对最大额定值”表所示。

    此外,即使在正常操作模式下,250mV也只是Vsense指定范围的一半,如下面的"电气特性"表所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mitch,

    因此,它的平均值或结论I可以在饱和模式下使用INA139 (输出始终为绝对高),如果每次达到饱和,控制器中没有任何损害。
    请确认。

    谢谢!
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mitch,

    请确认我正在等待您的确认。

    谢谢!
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    是的,以这种方式使用INA139应该是很好的,因为您计划在数据表规格范围内。 我不确定您使用的电压是多少,但INA139的最大电源电压为40V,看看您所需的增益,如果您的电源电压为40V,您将输出约31V, 但如果您的电源低于31V (例如5V),则电源将饱和至5V,这是该部件的设计目的。 另外,请记住,共模电压不能高于36V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Mitch。

    我使用的是电源输入3.3V。我将在饱和状态下使用此INA139,即我将使用增益电阻100K,用于8mV,并且0.250V相同,当差动电压为0.250 时,它将饱和,但当它只有8mv时,I 获取电池是否与BQ2.445万连接的通知。我仅将其用于bq2.445万的电池检测。
    如果您知道,我可以与您分享我的原理图吗?

    此致
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dinesh:

    好的,我来看看您的示意图。 另外,尽管INA139适用于您的应用程序,但您可能需要了解INA30x系列。 这些设备具有您可能喜欢使用的内置比较器。 如果您有兴趣,可通过以下链接比较不同的INA30x设备:
    www.ti.com/.../compare.html。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mitch,
    我正在尝试粘贴原理图,但无法同时附加任何选项。
    请分享您的电子邮件ID或指导我如何附加。

    谢谢!
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dinesh:

    要附加图像,您必须单击右下角的"使用丰富格式"按钮。