主题中讨论的其他部件: LM2902, TS321, OPA2131
大家好,
客户正在使用LM2904。 VCC为5V。 原理图位于附件中。 1级电路被差速器电路放大19倍。
2级电路被11倍相位电路放大。 当2伏公共电压同时输入LM2904的2针脚和3针脚时,输出电压为
U100A 约为0.6V, U100B的输出电压约为1.2V。
我的理解:对于1级差动 电路,如果2伏公共电压同时输入2针脚和3针脚,因为存在偏移电压,则输出
电压为3mV偏移电压*19=57mV。 该值接近0.6V。
但对于2级电路,0.6V是通用电压,输出电压应为0.6V*11=6.6V。 由于VCC是5V,因此输出电压不能达到6.6V。
我用TINA模拟他的电路。 但电平电路的输出电压为98.57mV。
问题1:对于客户的输出电压,您会解释原因吗?
问题2:我的理解是否正确? 如果我的理解正确,为什么测试结果与1级的模拟结果不同
差速器电路?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)