This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904关于输出电压问题

Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2902, TS321, OPA2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590028/lm2904-lm2904-about-the-output-voltage-issue

部件号:LM2904
主题中讨论的其他部件: LM2902TS321OPA2131

大家好,

客户正在使用LM2904。 VCC为5V。 原理图位于附件中。 1级电路被差速器电路放大19倍。

2级电路被11倍相位电路放大。  当2伏公共电压同时输入LM2904的2针脚和3针脚时,输出电压为

U100A 约为0.6V, U100B的输出电压约为1.2V。  

我的理解:对于1级差动 电路,如果2伏公共电压同时输入2针脚和3针脚,因为存在偏移电压,则输出

电压为3mV偏移电压*19=57mV。 该值接近0.6V。

但对于2级电路,0.6V是通用电压,输出电压应为0.6V*11=6.6V。 由于VCC是5V,因此输出电压不能达到6.6V。

我用TINA模拟他的电路。 但电平电路的输出电压为98.57mV。

问题1:对于客户的输出电压,您会解释原因吗?  

问题2:我的理解是否正确? 如果我的理解正确,为什么测试结果与1级的模拟结果不同

差速器电路?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    理想情况下,LM2904的输出接收器电流应小于12uA,以获得接近接地的低输出电压。 绘制时,2V共模需要2V/21k = 95uA。  要使此电流小于12uA,请将R4增加到R7至少8倍。 例如,11k和210k将工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。

    问题1:我看到一些其他运算放大器数据表直接显示输出电压范围。 但LM2904数据表显示输出电压的VOH值和VOL值。 所以我感到困惑。

    为什么LM2904数据表显示输出电压的VOH值和VOL值,而不直接显示输出电压范围?

    LM2904的输出电压范围是否从VOLMIN到VOHmax?  

    问题2:LM2904数据表显示当VCC为5V时,VOHmax为28V。 这是否意味着当VCC为5V时,输出电压可以达到28V?

    问题3:您的回答是,为什么输出电压需要接近接地?

    问题4:为什么输出接收器电流为2V/21K? 您能否详细解释一下? 电流(VN-Vout)/21k是多少? 输出接收器电流? 还是输出源电流? VN=2V*R5/(R5+R4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    A1:我不确定输出电压范围是什么意思,它不使用VOL,VOH术语。 LM2902,LM2904,TS321 (及其名称变量)具有唯一的输出级,不用于任何其他运算放大器。 您能否提供直接表示的输出电压范围的示例?

    解答2:数据表没有这样说。对于VCC = 5V,输出不能为28V

    解答3:在第一个POST中,预期输出为57mV。 这是接近地面的。

    A4:是,(VN-Vout)/21k是输出引脚反馈电流的更完整公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    问题1:例如OPA2131。 其输出电压范围为(V+- 3) V至(V+- 2.5) V 您是否会解释VOH,VOL值和输出电压范围?

    问题2:对于LM2904,数据表显示第5页上的VOH为28V,而VCC为5V。 您是否会解释VOH的值是28V?

    问题3:您是否会解释输出接收器电流为2V/21K而不是(VN-Vout)/21k的原因? 您能否详细解释一下? 我仍然不理解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    我很喜欢OPA2131的清晰度。 这是本世纪数据表的优势之一。 LM2904可以通过这种方式进行更新,但它是一种多供应商设备。 如果只有一家供应商更改了新的格式,那么新客户将会看到差异,并认为存在不兼容性。

    这是OPA2131 VOH,VOL

    这是LM2904,采用相同的术语。

    接收器电流为(VN-Vout)/21k  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    谢谢。
    问题1:对于LM2904和OPA2131,我仍然对VOH,VOL感到困惑。 如何确定LM2904的输出电压?

    例如,对于LM2904,如果VCC为5V,则输出电压范围是多少? 如果VCC为26V,则输出电压范围是多少?

    LM118直接指定输出电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    我已经回答了这些问题。 请尝试此处包含这些问题的免费视频。
    www.ti.com/.../precision-op-amps-precision-labs.page