This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:在差动输入之间添加双向TVS时,如何计算输入阻抗

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590006/ina826-how-to-calculate-input-impedance-when-adding-a-bidirectional-tvs-between-differential-inputs

部件号:INA826

您好,

我正在使用INA826缓冲差分输入,所附示意图。

由于应用环境恶劣,我在输入线路之间添加了一个TVS二极管("-"输入连接到GND)。

二极管泄漏电流如何影响输入阻抗? 如何计算?

谢谢

否

e2e.ti.com/.../Input-Impedance.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noam:

    INA826差分输入阻抗(zid)极高,通常与1 pF并联约20 GΩ。 分流具有高功率TV阻抗的差分输入将导致两者的并联组合;因此,电路的输入阻抗将低于单独INA826的输入阻抗。

    您需要了解TV的关闭状态阻抗,以确定整体输入阻抗。 这可能很难找到,因为在SMBJ15A TVS数据表中未指定。 它是一种双向电视,看起来有点像两个背对背齐齐齐齐齐纳二极管。 TVS阻抗的主要部件是与二极管接点反向泄漏电流和接点电容相关的一些高电阻。 请注意,反向泄漏将高度依赖于温度,并且在不同的生产过程中可能会有很大差异;这两种情况都使得很难确定特定的值。 我希望电视将成为确定放大器电路输入阻抗的主要角色。

    您可以考虑联系电视制造商了解电视的特性。 当设备处于被动,关闭状态时,他们可能能够提供有关设备的更多信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas Hi

    感谢您的回答。 这让我想到第二个问题,我将感谢您的帮助。

    我正在使用模拟MUX选择INA826的模拟输入。

    我正在寻找一种方法来确定MUX的选定模拟输入是否因某种原因而断开。 建议的一种方法是在INA826的"+"输入端添加一个10 M欧姆上拉电阻(参见示意图)。  INA826 "-"连接到GND。

    1.它将如何影响输入阻抗?

    2.它将如何影响测量精度?

    3.是否有更好的方法来识别断开的信道?

    巴西

    否

    e2e.ti.com/.../4863.Analogue-In.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Noam,

    我一直在和Thomas一起探讨这个问题,并有一些建议/意见。

    1. 连接10 Ω 上拉电阻器将分流mux的源阻抗。 因此,有效阻抗将是多路输出电阻和10M电阻(R943)的并联组合。

    2. 由于10M (R943)电阻器和249Ohm (R940)电阻器的分压器,上拉电阻器在输出电压测量中将出现一些错误。 这将增加INA826的反相和同相输入之间的偏移电压(Vos),这将增加并反映在输出上。

    3. 您的应用程序可能有更好的选择,但您要决定如何解释断开连接。

    对于您的电流电路,如果模拟多路复用引脚断开连接,并且安培的同相输入被拉至15V,则输出电压将在靠近正极轨的位置饱和。 请考虑在此处使用我们的VCM与Vout计算器来查看预期输出: www.ti.com/.../ina-cmv-calc。

    仪表放大器通常需要输入偏置电流路径接地,基本上是下拉电阻器。 这可防止其中一个输入浮动并使运算放大器的输出饱和。 请参阅INA826数据表的8.3 6部分。 如果您插入这些电阻器并拆下10M上拉电阻器,则在mux断开时,您的输出电压将移至接地(或参考电压)。