Other Parts Discussed in Thread: INA826
您好,
我正在使用INA826缓冲差分输入,所附示意图。
由于应用环境恶劣,我在输入线路之间添加了一个TVS二极管("-"输入连接到GND)。
二极管泄漏电流如何影响输入阻抗? 如何计算?
谢谢
否
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Noam:
INA826差分输入阻抗(zid)极高,通常与1 pF并联约20 GΩ。 分流具有高功率TV阻抗的差分输入将导致两者的并联组合;因此,电路的输入阻抗将低于单独INA826的输入阻抗。
您需要了解TV的关闭状态阻抗,以确定整体输入阻抗。 这可能很难找到,因为在SMBJ15A TVS数据表中未指定。 它是一种双向电视,看起来有点像两个背对背齐齐齐齐齐纳二极管。 TVS阻抗的主要部件是与二极管接点反向泄漏电流和接点电容相关的一些高电阻。 请注意,反向泄漏将高度依赖于温度,并且在不同的生产过程中可能会有很大差异;这两种情况都使得很难确定特定的值。 我希望电视将成为确定放大器电路输入阻抗的主要角色。
您可以考虑联系电视制造商了解电视的特性。 当设备处于被动,关闭状态时,他们可能能够提供有关设备的更多信息。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
Thomas Hi
感谢您的回答。 这让我想到第二个问题,我将感谢您的帮助。
我正在使用模拟MUX选择INA826的模拟输入。
我正在寻找一种方法来确定MUX的选定模拟输入是否因某种原因而断开。 建议的一种方法是在INA826的"+"输入端添加一个10 M欧姆上拉电阻(参见示意图)。 INA826 "-"连接到GND。
1.它将如何影响输入阻抗?
2.它将如何影响测量精度?
3.是否有更好的方法来识别断开的信道?
巴西
否