This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:OPA2134散热信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA134, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589345/opa2134-opa2134-thermal-information

部件号:OPA2134
主题中讨论的其他部件:OPA134

您好,

我想确认以下信息。

* Rθja,Ψjt和 Ψjb

数据表中似乎没有有关散热信息的信息。

至少,请您确认是否可以提供上述数据?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Machida:

    我们没有用于OPA134和OPA2134运算放大器的热量编号。 它们是几十年前设计和特征的。 我怀疑它们的热性能在其指定的工作温度范围内以及在正常条件下运行时是安全的。  

    如果在同一封装中提供,我们可能会根据类似产品为您提供Rθja,Ψjt和 Ψjb的一些近似值。 您计划使用哪种包装类型?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas-San,

    感谢您的回复。
    >您计划使用哪种软件包类型?
    客户将使用SO-8 pacakge。
    请您确认以上套餐吗?

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryuuichi

    已提交请求,要求确定OPA134和OPA2134 SOIC封装设备的热量参数。  我们一收到包装工程部门提供的信息,我就会在这里为您发布。 我预计我们将在一周内完成。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas-San,

    感谢您的回复和回复。

    >已提交请求 ,要求确定OPA134和OPA2134 SOIC封装设备的热量参数。

    感谢您纠正我的问题。 您回答正确。 我错误地选择了软件包类型。(我想请求SOIC,而不是SOIC (OPAx134没有此软件包。))

    请密切关注进度。

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    町田山

    OPA134UA和OPA2134UA器件的散热信息由我们的包装工程团队提供。 结果如下:

                                                      OPA134UA       OPA2134UA                                    

    RθJA       º C结点到环境热阻           112.9 °C/W 106.9         °C/W

    RθJC (顶部) 接点到外壳(顶部)热阻          52.4 °C/W 48.1           °C/W

    RθJB       Ω 接线端到板热阻              57.1 °C/W 50.8           °C/W

    ψJT         Junct-to Top表征参数          10.9 °C/W       8.0 °C/W

    ψJB         接点对板表征参数        56.3 °C/W 50.0           °C/W

     

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程