This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:输出状态混乱

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LM139, LM139AQML-SP, LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590197/lm139a-output-state-confusion

部件号:LM139A
主题中讨论的其他部件: LM139,,

我对数据表有点困惑...在功能描述中,它陈述了下面的突出显示句子。 含义当IN+> IN-时, 输出=低。  

但是,在数据表的后面部分,当两个INS都在共模范围内时,它会显示突出显示的语句。 含义如下:IN-> IN+,OUTPUT = LOW和IN-< IN+,OUTPUT = HIGH。 这是我对该设备的理解,但上述陈述让我感到困惑。 请您说明输出状态功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的图像没有出现在帖子上。 请参阅“功能说明”的第2段和“输入电压范围”部分的项目符号列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:
    TI有许多LM139A版本。 您的问题似乎与产品的商业版本有关,但您的问题在高可靠性论坛中最终解决(这是我们正在纠正的系统中的一个奇怪问题)。 我将把你的问题移到适当的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kirby:

    我指的是空间等级部分。 HiRel产品系列是否涵盖了这一点? 我必须参考TI LMx39x DS,因为DESC图似乎没有提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    正如我所提到的,TI有许多不同版本的LM139和不同的版本。  有些部件最初是由TI创建的,有些部件是在TI购买National Semiconductor时购买的。

    根据您的描述,我相信您正在查看TI的商用级产品的数据表。  如果您对源于National的空间级产品感兴趣, 正确的数据表是LM139AQML,该数据表可在LM139AQML-SP产品文件夹中找到。  

    请让我知道这是否澄清了零件的操作。