请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM139A 主题中讨论的其他部件: LM139,,
我对数据表有点困惑...在功能描述中,它陈述了下面的突出显示句子。 含义当IN+> IN-时, 输出=低。
但是,在数据表的后面部分,当两个INS都在共模范围内时,它会显示突出显示的语句。 含义如下:IN-> IN+,OUTPUT = LOW和IN-< IN+,OUTPUT = HIGH。 这是我对该设备的理解,但上述陈述让我感到困惑。 请您说明输出状态功能吗?