This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:OPA2340有关使用范围的查询

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589004/opa2340-opa2340-inquiry-about-range-of-use

部件号:OPA2340

你(们)好 TI

我想使用0到4.7V的范围,使用带有OPA2340的单电源设计。 
但是,当应用测试时,输出对于低于300mV的输入不可用。
是否可以对以下电路进行补充和修改,以配置可从0伏起使用的电路?



我将等待快速回复。 
谢谢。

此致,  

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    首先,您在G= 1.5 增益的差分放大器配置中使用OPA2340,因此您必须区分差分电压Vin_diff和输入共模电压VCM。 OPA2340输入共模电压范围是超出轨300mV,但不是输出电压–指定输出仅在10k负载下获得任一轨50mV以内。

    总之,如果Vsupply=5V且负极轨上的输入共模电压VCM=0,则输入差分电压的有效范围为- 33.3 m (Vout =50mV)到-3.3V (Vout =4.95V)-请参见下文。

     e2e.ti.com/.../OPA340-Difference-Ampifier.TSC