你好。 我使用TL972作为具有高增益的两级带通滤波器。 带通滤波器以10kHz为中心。 当我快速打开和关闭发射极时,例如在2kHz时(因此每次传输发送5个10kHz脉冲),就会出现问题。 两级滤波器的输出在接通时间内表现出预期的行为,但一旦发射器关闭,运算放大器的输出在500us时间内变为零,然后在500us时间内达到峰值Vcc (3.3V),最后降至直流偏压(1.0V)。 当我在2kHz调制用于光学通信的10kHz信号时,运算放大器输出电压的峰值是不需要的,因为它会导致出现假'1'。 此外,第一阶段的输出没有这种行为。 我不确定这是不稳定性,还是运算放大器对步进函数的响应。
下图显示了运算放大器滤波器第二级的发射器(蓝色)和输出(紫色)。 时间刻度:500US/div;两个通道的垂直刻度1V/div。 在t=0和t=2毫秒处的较大紫色峰值是导致虚假'1'的意外峰值。
下图显示运算放大器滤波器第一级的输出(黄色)和运算放大器滤波器第二级的输出(紫色)。 时间刻度:500US/div;两个通道的垂直刻度1V/div。 请注意,在发射器应关闭期间,第二级的输出与第一级的输出有何很大不同。
是否有人能帮助我了解此问题的原因以及如何解决此问题? 以下是原理图的快照。 请注意如何使用简单的分压器创建1V0。 这应该进入缓冲区作为参考的原因是什么?
谢谢你
-Rob