This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:输出稳定时间/不稳定问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587266/tl972-output-settling-time-instability-issue

部件号:TL972

你好。 我使用TL972作为具有高增益的两级带通滤波器。 带通滤波器以10kHz为中心。 当我快速打开和关闭发射极时,例如在2kHz时(因此每次传输发送5个10kHz脉冲),就会出现问题。 两级滤波器的输出在接通时间内表现出预期的行为,但一旦发射器关闭,运算放大器的输出在500us时间内变为零,然后在500us时间内达到峰值Vcc (3.3V),最后降至直流偏压(1.0V)。 当我在2kHz调制用于光学通信的10kHz信号时,运算放大器输出电压的峰值是不需要的,因为它会导致出现假'1'。 此外,第一阶段的输出没有这种行为。  我不确定这是不稳定性,还是运算放大器对步进函数的响应。

下图显示了运算放大器滤波器第二级的发射器(蓝色)和输出(紫色)。 时间刻度:500US/div;两个通道的垂直刻度1V/div。 在t=0和t=2毫秒处的较大紫色峰值是导致虚假'1'的意外峰值。

  

下图显示运算放大器滤波器第一级的输出(黄色)和运算放大器滤波器第二级的输出(紫色)。 时间刻度:500US/div;两个通道的垂直刻度1V/div。 请注意,在发射器应关闭期间,第二级的输出与第一级的输出有何很大不同。  

是否有人能帮助我了解此问题的原因以及如何解决此问题? 以下是原理图的快照。 请注意如何使用简单的分压器创建1V0。 这应该进入缓冲区作为参考的原因是什么?  

谢谢你

-Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    这里有几个潜在问题。

    U30A或U30B都没有直流操作点。 在直流(0 Hz)时,非反相输入处没有定义的输入电压。
    输入是否反向?

    输入共模范围距离两个电源导轨1.35V。 在VCC = 3.3V的情况下,输入需要在+1.35V和+1.95V之间。 这是很难实现的。 我建议使用轨对轨输入运算放大器来替换TL972。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。 我忘了提到原理图中反相和同相引脚是反相的。 在实际构建中,截距镜头来自,这是固定的。 1V0直流偏压连接到同相引脚。  

    对于共模输入范围,您确实提出了一个好的观点。 至少,我的DC偏压点应增加到在范围内。

    我确实解决了不需要的峰值问题。 通过在R197位置放置一个100k电阻器,当发射器关闭时,运算放大器的第二级输出不会增加,超过直流操作点。  

    谢谢!

    Rob H.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    我看不出输入引脚上的100k解决了这个问题。 在典型200nA输入偏置电流下,输入电流将增加20mV。 一个小小的变化。
    有效输入范围的增加应有助于超过R917更改的效果。