This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826电路测量不稳定

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586699/ina826-ina826-circuit-measurement-unstable

部件号:INA826
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

我在LED电流测量上使用INA826时遇到问题,如下所示。

它是一个简单的LED电流测量电路。 有两个具有20mA电流的LED串通过两个串。 电流由0.1R电阻器转换为电压,然后是MUX和电流感应。 INA826用于放大小电流差。 LED串的接地与测量接地不同。  

实验设置如下所示:

1. 将 C173和C176设置为常闭

2.设置MUX (U53)以将BL2_Is+和BL2_Is-对连接到INA826输入。

3.当BL1 LED串接通时,INA826的输出是正常的(~1.8V,因为没有电流感应通过BL2串)

4. BL1 LED串接通后,如果BL2 LED串接通,INA826的输出在几秒钟内为正常(~1.86V),然后降至1.8V (未检测到电流)。

5.当 BL1和BL2字符串同时打开时,结果与3相同。

6. 将C173和C176更改为100nF后,读数在两个字符串接通后稳定而不会降解。

问题如下:

C173,C176为NC时,INA826输出在几秒钟后出现异常的原因。 是否可能受到过电压保护?  

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,
    您描述的内容具有解决时间问题的所有迹象。 在INA826输入和1k输入电阻器之间放置2.2uF电容可创建一个较长的时间常数,这可能需要一段时间才能稳定下来并添加100nF电容以稳定电路。 此外,您还表示LED串的接地与测量接地不同;您是否表示INA826的电源接地与输入共模(LED)接地不同?如果是,两个接地之间的电位差异是多少? 您是否使用了TI网站上提供的INA826 VCM与Vout TINA-TI型号,以确保您仍在有效的线性输入电压范围内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Marek:


    我已经取下了盖子,结果是一样的。 LED和INA826之间的地面水平不同。 我尝试使用100kohm替换C173,C176和

    它被解决了。 我怀疑这是因为Ibias电流需要返回路径。 但即使我没有进行更换,使用100nF (必须大于100nF)放置的C173,C176也可以解决此问题。 下面是实验的波形。

    1. LED灭->接通INA826 (C173:NC,C176:NC,C175:NC)->测量电流几秒钟后降至零

    2.指示灯熄灭->在INA826 (C173:100NF,C176:100NF,C175:NC)中打开->问题已解决

    3. LED熄灭->在INA826 (C173:100Kohm,C176:100Kohm,C175:NC)中打开-> 问题已解决

    Brian