主题中讨论的其他部件: TINA-TI
我在LED电流测量上使用INA826时遇到问题,如下所示。
它是一个简单的LED电流测量电路。 有两个具有20mA电流的LED串通过两个串。 电流由0.1R电阻器转换为电压,然后是MUX和电流感应。 INA826用于放大小电流差。 LED串的接地与测量接地不同。
实验设置如下所示:
1. 将 C173和C176设置为常闭
2.设置MUX (U53)以将BL2_Is+和BL2_Is-对连接到INA826输入。
3.当BL1 LED串接通时,INA826的输出是正常的(~1.8V,因为没有电流感应通过BL2串)
4. BL1 LED串接通后,如果BL2 LED串接通,INA826的输出在几秒钟内为正常(~1.86V),然后降至1.8V (未检测到电流)。
5.当 BL1和BL2字符串同时打开时,结果与3相同。
6. 将C173和C176更改为100nF后,读数在两个字符串接通后稳定而不会降解。
问题如下:
C173,C176为NC时,INA826输出在几秒钟后出现异常的原因。 是否可能受到过电压保护?
谢谢!
Brian