This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输出电压范围

Guru**** 2773605 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/587180/ina333-output-voltage-range

部件号:INA333

您好,

关于后续电路,我认为输出范围没有边界。

e2e.ti.com/.../sboc264d_5F00_mod.TSC

这种用法是否合适?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi,

    运算放大器或仪表放大器中的输出电压均不能达到导轨,INA333也不例外。 如果您查看数据表,INA333输出电压定义为RL=10K负载,其中任一导轨的输出电压为50mV,如果使用5V单电源,则表示:0.05V <Vout<4.95V -参见下文。

    因此,只有当输入差分电压介于16.666mV和1.65V之间时,G=+3的电路才会在其线性区域内工作。

    这意味着仅当IG1分流电流介于0.222mA和22mA之间时才可正确测量-参见下文。

    如果确实需要测量IG1=0,则必须将输出参考负极轨以上的电压(Vref>50mV)。  例如,参考Ref=1V的输出可测量0mA至17.556mA的输入电流-参见下文。

    请注意,输出电压摆动也是输出电流的函数-如下图所示: