This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7372:LM7372IMA/NOPB

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372, UA747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585797/lm7372-lm7372ima-nopb

部件号:LM7372
主题中讨论的其他部件: UA747

您好,

我一直在尝试在试验电路板上建立连接电路。 首先我无法在本地找到运算放大器,最后我购买了一个类似的产品,即ua747cn。  

但是电路不工作,我订购了编号为LM7372 IMA的物品,但我有两个问题。

1-此运算放大器的支脚非常薄,我无法将其插入试验电路板。 我最后焊接了支腿。

2-此电路即使使用此Amp也不起作用。  

有人能帮我解决这个问题吗?

此致,

Mehran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mehran:

    为了获得一些有用的帮助,您需要指定您的电路性能和评估结果,例如示波器照片,节点电压等

    LM7372引脚尺寸记录在数据表的末尾。 请确保引脚尺寸与数据表匹配,如果不匹配,请再次发布?

    您注意到LM7372和ua747之间存在显著差异。 但是,我无法评论这些差异在您的情况下是否重要,直到我们了解您在您的电路上测量的结果。

    因此,请提供这些详细信息以获得更好的支持。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hooman,

    感谢您的迅速回复。  

    下面是我要做的事情的详细信息。  

    我有两个压电装置,一个是作为发送器工作,另一个是作为接收器工作。  

    通过函数发生器,我正在向发送器发送频率为300 KHz,振幅为10 V_pp的脉冲模式正弦波。  

    两个PZT都在不锈钢板上。由于板是均匀的,因此接收器将捕获部分波形。 但是,接收信号的振幅非常低(~ 0.05 V_pp)。 因此,我需要放大接收到的信号,以便在输出时具有更大的振幅。 我预计信号至少会放大到2 V_p  

    我还附上 了我在实验室中构建的电路的图片,供您查看。  

    最后要验证的是,所有LM7372运算放大器的针脚尺寸是否相同?  

    我希望这一点是清楚的。 如果您需要更多信息,请告诉我。  

    感谢你的所有帮助。  

    此致,

    Mehran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mehran:

    您所显示的原理图的增益为10倍。 因此,使用50mVpp输入,您只能在输出处看到大约0.5Vpp。 因此,您需要将整体增益增加4倍(总增益为40倍)才能获得2Vpp。 这就是您说电路不工作的原因吗? 如果是这样,则需要将R5/R4的比率提高到40而不是10。

    如果您的问题不是增益,而您正在测量其他内容,请相应地说明。

    对于所有长电线,您的设置都不是最佳的,也不是最佳的互连,而且没有接地平面。 我强烈建议您将电路建立在铜包PC板上,该板可用作接地平面,同时保持最小的痕量/元件导线长度。 最终将是一个真正的专用PC板,已为此目的进行了优化。 根据您所展示的设置,我怀疑您看到了大量干扰,刺激和噪音。

    对于您所介绍的信号,您可能希望使用增益带宽积至少为10MHz或更高的低噪声放大器。 但是,除非您清洁面包板并使用上述更精确的技术,否则您无法正确评估此电路。

    LM7372针脚尺寸相同。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Hooman,

    再次感谢您发送详细的电子邮件。 我从我的纸张上附上了一页,我从纸张上获得了这条电路。 我相信你所说的话是合理的。

    还有一个问题,很抱歉打扰了你,我是一个机械工程师,我很难理解这些电路中的一些概念。

    您提到"我需要将您的整体增益增加4倍(总增益为40倍)才能获得2Vpp"

    我该怎么做?

    感谢您的帮助。

    此致,

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehran:
    要增加增益:一个简单的方法是将R4 (当前为10k)的值减少到2.5k。 这将使您获得4倍的收益。 增益由R5 / R4的比率设置。 请注意,我在提出此建议时,假设您的问题是"低收益"(您尚未确认的问题!)。

    我想,您需要努力使您的"布局"/设置更加紧凑,并为您的主板提供一个地面平面。

    此致,
    Hooman