This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL026:TL026关于AGC引脚和REF OUT引脚问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585776/tl026-tl026-about-the-agc-pin-and-the-ref-out-pin-issue

部件号:TL026

大家好,

客户正在使用 TL026。  VCC+引脚(6引脚)为12伏。  VCC引脚(3引脚)为GND。

现在客户无法为我提供原理图。 他 为我提供了示意图后,我将上传。  

他的设计如下所示:  

(1)。 6V偏置电压输入到IN+引脚和IN-引脚。 同时,另一个200kHz,30mVpp正弦波输入到输入引脚。

(2)。 然后,客户测试REF OUT针脚电压。 大约为7.31伏。 电压保持不变。

(3)。 在客户向AGC引脚输入不同的电压值后,他将测试输出引脚电压。 请查看以下信息:

AGC引脚电压值  为输出引脚的Vpeak电压

0~7.26 V                       668mV

7.26V~7.428V             从 668mV到38.8mV

7.452V~7.637V           从51mV到207mV

7.6387V~7.855V         从 207mV到68mV

>7.855V,输出引脚的电压波形混乱。

问题1:当VCC+引脚(6引脚)为12V时。  VCC引脚(3引脚)为GND, REF OUT引脚的电压范围是多少?  7.31V是否正常?

问题2:AGC引脚的电压范围是多少?

问题3:如数据表所述,当AGC引脚电压小于“参考输出”引脚电压180mV时,增益为最大值。  

当  AGC引脚电压高于参考输出引脚电压180mV时,增益为最小值。 我的理解是否正确?  

如果我的理解是正确的,对于客户的问题,为什么输出针脚的电压会先升高,然后降低?

这与数据表不一致。

问题4:客户希望控制AGC引脚电压以确定增益。 这个想法是否正确?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,
    A1) 7.31 接近低压侧。最小值为7.3V。 典型值为7.4V (我刚刚在数据表中添加了6V)。
    A2)正常AGC电压为VREF +/-180mV;7.13 至7.49V (dAVD电压放大规格变化,典型50dB)
    解答3)您的想法是正确的,我以前从未需要验证图5结果,但本周我将这样做。
    A4)是。

    输出负载是多少? 它是如何连接的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    使用输出差[out+]-[out-]时,AGC功能以受控方式工作。

    这是增益与VAGC - VREF的对比

    这是使用输出作为单端的增益。

      

    在AGC电压较低时,OUT+的增益是VOUT-的两倍  

    VOUT-增益不是单声波,但VOUT+是 单声波。

    在高AGC电压下,两个输出相位相反且相等。

    OUT +信号本身可能(或不)适用于您的应用。  

    为了获得最佳性能,应使用两种输出。