大家好,
客户正在使用 TL026。 VCC+引脚(6引脚)为12伏。 VCC引脚(3引脚)为GND。
现在客户无法为我提供原理图。 他 为我提供了示意图后,我将上传。
他的设计如下所示:
(1)。 6V偏置电压输入到IN+引脚和IN-引脚。 同时,另一个200kHz,30mVpp正弦波输入到输入引脚。
(2)。 然后,客户测试REF OUT针脚电压。 大约为7.31伏。 电压保持不变。
(3)。 在客户向AGC引脚输入不同的电压值后,他将测试输出引脚电压。 请查看以下信息:
AGC引脚电压值 为输出引脚的Vpeak电压
0~7.26 V 668mV
7.26V~7.428V 从 668mV到38.8mV
7.452V~7.637V 从51mV到207mV
7.6387V~7.855V 从 207mV到68mV
>7.855V,输出引脚的电压波形混乱。
问题1:当VCC+引脚(6引脚)为12V时。 VCC引脚(3引脚)为GND, REF OUT引脚的电压范围是多少? 7.31V是否正常?
问题2:AGC引脚的电压范围是多少?
问题3:如数据表所述,当AGC引脚电压小于“参考输出”引脚电压180mV时,增益为最大值。
当 AGC引脚电压高于参考输出引脚电压180mV时,增益为最小值。 我的理解是否正确?
如果我的理解是正确的,对于客户的问题,为什么输出针脚的电压会先升高,然后降低?
这与数据表不一致。
问题4:客户希望控制AGC引脚电压以确定增益。 这个想法是否正确?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)