This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA101:INA101在几天后死亡

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA103, INA101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607531/ina101-ina101-dying-after-a-few-days

部件号:INA101
主题中讨论的其他部件:INA103

您好,

出于稳定性和精密性的原因,我使用INA101AM将0-1A电流转换为0-10V信号。 当前源处于浮动状态! 输入之间有20个2欧姆并联电阻器(总0.1 欧姆),用于转换电流。 之后,只有数据表中的原理图,将增益设置为100。 电源电压为+/-15V,电源电流平衡为~6mA (根据数据表的额定电流)。

发生的情况是,开始时一切都很好,并按预期工作。 Amp case (to100)确实会变热(45C),但我理解INA103上的另一条线对此没有什么可担心的。

几天后,安培似乎会死亡。 第一个开始以9伏以下的电压夹住。 第二个则突然失去了收益,并继续以~50 % 的预期收益工作。 最后一个电流现在以3.5V电压剪切。

我有一位同事做了第三次测试设置,以避免我可能犯的任何愚蠢的错误。

现在:我们没有线索

非常感谢您的帮助。

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    您不能浮动输入电流源,因为这样做会导致INA101 输入共模电压范围超过+/-10 V,因为浮动输入会在靠近其中一个导轨的位置崩溃-使INA101长时间处于这种状态会导致零件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    感谢您的回复。

    我的描述显然不清楚,也不是很正确:

    电流源的输出是浮动的(可能是为了避免接地回路或出于安全原因)

    INA101的输入引脚连接到GND。 电流源的一个引脚也连接到GND。

    输入电流最大为1A,电阻为0.1欧姆。 因此,最大输入电压为100mV,共模降压为50mV。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这个论坛真的很有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    很抱歉回复太晚-我外出旅行。  请提供您的应用的电路原理图,包括所用所有部件的值-图片值千字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    感谢您的回复。

    下面是原理图。 黄色背景中的零件可以忽略。 INA101的P7 (通用)连接到GND,电阻器R1-R20均并联,将输入电流转换为IN+和IN-之间的电压。

    此致,

    彼得

    e2e.ti.com/.../Foeldi_5F00_2_5F00_Danfysik-DCCT-interface.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    如果您的电路类似于下面的电路,并联电阻器的一侧和参考引脚连接到接地,则电路应正常工作,除非:

    除非未安装接插线-请参阅下文。

    除此之外,您不会在输出端显示任何电阻或电容负载-请记住,同轴电缆每米长度会产生约100pF的电容。  请确定INA101的输出范围,以确定是否存在任何不稳定迹象。