主题中讨论的其他部件:INA103,
您好,
出于稳定性和精密性的原因,我使用INA101AM将0-1A电流转换为0-10V信号。 当前源处于浮动状态! 输入之间有20个2欧姆并联电阻器(总0.1 欧姆),用于转换电流。 之后,只有数据表中的原理图,将增益设置为100。 电源电压为+/-15V,电源电流平衡为~6mA (根据数据表的额定电流)。
发生的情况是,开始时一切都很好,并按预期工作。 Amp case (to100)确实会变热(45C),但我理解INA103上的另一条线对此没有什么可担心的。
几天后,安培似乎会死亡。 第一个开始以9伏以下的电压夹住。 第二个则突然失去了收益,并继续以~50 % 的预期收益工作。 最后一个电流现在以3.5V电压剪切。
我有一位同事做了第三次测试设置,以避免我可能犯的任何愚蠢的错误。
现在:我们没有线索
非常感谢您的帮助。
彼得