请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM339 你(们)好
我有一个关于共模电压范围的简单问题。
以下条件是否可接受?
VCC=5V, IN-=2V (固定),0.15~5V
IN+超过共模电压范围(25°C时为0至VCC-1.5V)。 但是,它不会超过绝对最大额定值。
我认为它是可行的。 是这样吗?
此致,
山本浩二
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.