This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:共模电压范围

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603930/lm339-common-mode-voltage-range

部件号:LM339

你(们)好

我有一个关于共模电压范围的简单问题。

以下条件是否可接受?

 VCC=5V, IN-=2V (固定),0.15~5V

IN+超过共模电压范围(25°C时为0至VCC-1.5V)。 但是,它不会超过绝对最大额定值。

我认为它是可行的。 是这样吗?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    绝对最大额定值仅保证设备不会损坏。 但是,如果操作超出规格条件,并非所有EC规格都有保证。 因此,如果IN+的测试条件在0 - 3.5 范围内,对于5V电源,预期EC规格将如所述。

    在您的场景中,IN+操作超出指定范围(即 3.5V - 5V (对于5V电源)设备不会损坏,但不能保证所有EC规格。

    谢谢。

    张建

    附注:如果这回答了您的问题,请接受这一答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian-san,

    我在数据表上找到了一些输入电压的情况。

    正如您在上一篇文章中所回答的那样,EC不能得到保证。 但它可以正常工作。

    不保证哪种EC?  

    此致,

    山本浩二

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian-san,

    我是Mukuno @TIJ FAE,

    请参阅以下LM339数据表。  

    它的含义是,我们可以在 客户条件下保证"输出状态"。  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji-san,

    vICR将测试条件指定为0至Vcc - 1.5V或Vcc - 2V。

    此致。

    -简
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mukuno,

    是的,客户询问Vcc=5V,IN+= 5V,IN-= 2V。 在此输入条件下,比较器输出状态正确,比较器按预期工作。

    最佳。

    -简
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jian-san,Mukuno-san

    非常感谢您的支持。
    我向客户回答了这个问题。 然后他们就明白了。

    感谢您的支持。

    此致,
    山本浩二